概要

説明

産業分野においては、産業用イーサネットとも呼ばれるリアルタイムイーサネット (RTE) ソリューションを必要とするお客様が増えています。具体的な通信規格としては、EtherCAT、POWERLINK、Sercos III、PROFINET、Modbus TCP などが存在します。

ルネサスのMPU製品「RZ/N1L」は、 R-INエンジンと豊富なインターフェースが搭載されており、産業用イーサネットにセンシング機能を付加するソリューションにはうってつけです。Arm® Cortex®-M3を搭載した、ルネサス独自の「R-IN」エンジンは、イーサネットハードウェアに加え、RTOSアクセラレータとしても機能します。

こうしたシステムには、外部フラッシュ (QSPI経由)、イーサネットPHY、各種センサ (ユーザにより異なる) と電源が必要です。

このソリューションへの電源供給には、3つの電力系統が必要ですが、多くの場合、大電流は不要です。この電源は、ルネサスのISL85418シングルレギュレータと ISL8080デュアルレギュレータを、同時に使用することで、簡単に実現できます。合計2つの電源チップしか必要としません。

このシステムのメリット:

  • R-INエンジン(ハードウエアRTOSアクセラレータ) を備えた、高度統合産業用イーサネットソリューション
  • 複数のセンサを、搭載したMPUですぐに評価可能
  • 使いやすく、コンパクトで、高精度なDC-DCレギュレータ
  • 少ない部品数、実装面積の省スペース化
画像

製品比較

アプリケーション