图像
Shun Matsuo
Shun Matsuo
IoT Product Engineer
已发布: 2023年6月5日

控制器局域网络(Controller Area Network,简称CAN)最初是为汽车开发的通信标准,现在广泛应用于工业设备和电梯等对可靠性要求较高的应用之中。
瑞萨旗舰单片机RX家族多年来持续推出基于CAN控制器的产品,但以前仅限于中高端的RX700、RX600和RX200系列。然而,客户希望降低与CAN总线连接的应用程序的功耗和成本,因此我们首次为入门级RX100系列的最新产品RX140搭载了CAN控制器。

图像

RX140同时拥有基于瑞萨独有RXv2内核的同类最佳实时性能,以及基于超低功耗工艺技术的卓越的节能性。与搭载CAN控制器的RX200系列产品相比,激活电流和待机电流均减少约50%。它还搭载了第三代电容式触控传感器,可通过单芯片连接CAN总线和电容式触控键(例如e-Bike和电梯的操作面板)来降低系统成本。

图像
fig2 Control Panels for e-Bike and Elevator

我们准备了免费的RX140 CAN控制器驱动程序,即RSCAN FIT(Firmware Integration Technology,固件集成技术)模块。由于配套提供了可在RX140功能评测工具Renesas Starter Kit for RX140上运行的示例程序,因此您可以立即开始对CAN控制器进行评测。强烈推荐您使用本RX140解决方案来降低CAN应用程序的功耗和成本。
更多信息请访问RX140产品页