图像
Minoru Uemura
Minoru Uemura
Principal Product Marketing Specialist
已发布: 2023年7月11日

首先,衷心感谢选用RH850/F1x系列产品的广大客户。

自从RH850/F1x系列产品伴随瑞萨电子问世以来,公司面向市场的累计出货量已经超过16亿片,并将持续下去。在这背后是更高性能、更大内存和封装多变等诸多贴近市场的创新举措。

图像
RH850 F1X Series Evolution F1L To F1KH

近年来,在RH850/F1x系列产品的主要应用——汽车执行器ECU市场中,提升传统产品设计资产以应对E/E架构发展需求的情形逐渐增多。
其中的关键一环就是产品阵容多样化,比如“小内存同空间高性能”和“内存选择多样化”之类。

为了满足这些市场需求,我们推出介于RH850/F1K系列和RH850/F1KM-S4系列之间的RH850/F1KM-S2系列产品,以期拓展客户的选择面。

图像
Expand Customer Options by Adding the RH850 / F1KM-S2 series

在这里,我们介绍一下RH850/F1KM-S2的应用案例。

#案例1 程序大小缩容方便

在RH850/F1KM-S4 开发中的要求规范内,删除了OTA要求。
OTA支持2MB+2MB,因此需要将程序大小更改为2MB。
在这种情况下,如果使用RH850/F1KM-S2,就可以在最小范围内变更软硬件后进行开发。

图像
#CASE1: Easily supports program size reduction

#案例2 轻松应对增强的安全请求

在RH850/F1KM-S1开发中的项目内,安全请求得到强化,要求支持Evita-Mid。
由于1MB的ROM空间已用尽,因此有必要添加安全固件并且更新HSM(Hardware Security Module)以支持Evita-Mid。
在这种情况下,如果使用RH850/F1KM-S2,就可以在最小范围内变更软硬件后进行开发。

图像
#CASE2: Easily respond to enhanced security demands

今后,我们将继续推出让客户满意的产品,敬请期待。

更多信息可在RH850 F1KM-S2产品页面找到。
器件和开发套件可以从瑞萨在线商店购买。 你可以在这里将它们添加到你的购物车。