物联网(IoT)和远距离(DX)这样的词汇,大家已经耳熟能详了。
瑞萨也已在2022年举办多次讲座,切实感受到越来越多的客户正在迈入物联网设备PoC和产品开发等具体的后续工作。
在RX系列擅长的民用和工业领域的物联网设备开发中,大部分案例均使用了AWS和Azure等大型云供应商提供的云服务和RTOS。
即使是嵌入式产品开发的专家客户,是否也会因今后要开始积累大量的专业知识而苦恼,实感云连接的门槛过高?
无须担心!面向物联网设备开发的评测套件CK-RX65已在2022年6月推出,它为首次着手物联网设备开发的客户推荐提供了AWS/Azure云连接视频教程。
当然,在开发过程中需要积累大量专业知识,但如果您打算先进行评测,则可以通过观看该视频来组建环境,并进行简单的运行确认。
AWS/Azure视频教程已被整理在YouTube的播放列表中,请访问以下网址观看。
本文为您介绍观看视频教程的三大优势。
优势一:只需20分钟即可了解RX上云连接所需的流程。
教程以瑞萨准备的开发环境为基础,每个步骤分为三个视频。
总时长不到20分钟,让您可以轻松观看,全面了解云连接。
优势二:如果您已经购有CK-RX65N,则可以立即尝试云连接。
视频详细介绍了连接云服务所需的每一项设置。只需按照视频进行相同设置,即可轻松实现云连接。请务必准备好CK-RX65,一边观看视频一边尝试云连接。
优点三:可以一边观看实际的操作界面一边操作。
我们从开发环境的准备开始,一步一步地进行了说明,即使您是第一次使用RX系列进行开发,也可以从零开始操作。通过实际界面可以看到操作方法,比如如何在AWS/Azure云服务端注册设备,这让物联网设备开发新手朋友也能顺利实现云端连接。
如果您认为物联网设备开发难度较大,那么非常推荐您观看本文介绍的视频。使用RX系列,您将会发现可以轻松进行云连接。
除了云连接,我们还有更好的解决方案可供后续步骤使用。我们通过各种应用指南、示例程序和讲座帮助客户开发,例如传感器数据的可视化,通过OTA实现远程固件更新。
此外,我们还准备了“QE for OTA”工具,在较为复杂的固件更新方面也为客户开发提供必要的支持,使AWS的固件更新变得更加容易。
更多信息,请关注下方的RX云连接解决方案页面。