图像
Takehiro Mikami
三上雄大
Sr Staff Product Marketing Specialist
已发布: 2023年6月14日

瑞萨电子的RX系列产品已有众多客户采用,自2009年推出到2022年,MCU系列出货量已超过13亿个。其中,对电机/逆变器控制进行优化的RX-T系列产品约占份额的40%,得到广大空调外机和工业逆变器客户的高度评价。RX26T是RX-T系列产品阵容的新成员 。RX26T定位是RX24T/RX24U的后续产品。

RX-T系列自推出以来,主要应用于空调外机。然而,近年来,业内对高精度和高效率的逆变器控制、软件PFC、最新通信标准支持(CAN FD、I3C Basic)、IoT技术(双区闪存、安全功能)、更高的产品性能和功能有着强烈的需求。RX26T作为满足这些市场需求的产品应运而生,其配备适合双电机+PFC控制的运算性能和外设功能。

RX26T 的特性如下:

  • 搭载120MHz的RXv3内核 (721CoreMark)、零等待闪存访问
  • 支持5V电源,有助于提高抗噪性
  • 支持双电机控制和功率因数校正(PFC)控制
  • 可减少元件数量和实现电路板小型化
  • 双区闪存可在不停止系统操作的情况下重写数据
  • Trusted Secure IP-Lite可降低数据泄露风险
  • 支持最新的通信标准CAN FD和I3C Basic

详情请观看RX26T产品介绍视频。


这是一个评估套件,用户可以立即开始评估。
RX26T支持瑞萨电子最新的电机解决方案平台——Renesas Flexible Motor Control Kit : MCK (MCK-RX26T)。该套件包括可以访问所有引脚的CPU板 (Renesas Flexible Motor Control CPU Board : MCB)、逆变器板 (MCI-LV-1)、通信板 (MC-COM) 等组件。

用户购买该套件后,可从本公司网站下载示例代码,即可立即使用电机进行评估。
Sensorless Vector Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor - For MCK Rev.1.10 (ZIP | English, 日本語)
Vector Control for Permanent Magnet Synchronous Motor with Encoder - For MCK Rev.1.10 (ZIP | English, 日本語)

另外,用户还可单独购买MCB-RX26T (MCB-RX26T Type A(未配备TSIP-Lite)/MCB-RX26T Type B(配备TSIP-Lite))。

当然,尽管我们发布了RX26T新成员,我们也将继续提供上一代产品,敬请客户放心使用。
RX26T有助于客户进一步的创新。对于未来的新项目,我们建议客户选用RX26T。

有关技术文档和示例的更多详情,请参阅RX26T MCU产品页面MCK产品页面CPU 板(未配备TSIP-Lite)CPU 板(配备 TSIP-Lite)

除了MCU之外,还可结合瑞萨电子其他产品打造成功产品组合。请探索图腾柱交错式PFC数字电源转换器方案。

除了瑞萨自有内核的 MCU 之外,瑞萨还提供不同的平台选择来支持各种电机控制应用。RISC-V ASSP MCU 为在 RISC-V 平台上开发的用户提供了完整的解决方案。预先开发的应用软件在工厂生产时已在芯片上编程,IDH(独立设计公司)开发的专用应用代码使用户能够添加复杂的FOC电机控制功能,而无需在开发、测试和验证方面付出任何努力执行。

此外,RA4T1RA6T3 MCU 非常适合在 Arm 平台上进行开发的用户。使用与 RX MCU 相同的电机控制套件,用户可以轻松地跨不同平台扩展开发。

介绍 32位RX微控制器 RX26T

了解更多关于 RX26T 微控制器的主要特性;支持双电机和 PFC 控制,是优化电机控制应用的 RX-T 系列的最新成员。