图像
Markus Vomfelde
Markus Vomfelde
Director
已发布: 2024年1月27日

在当今不断发展的技术环境下,实现最佳功效是半导体制造商的重要目标。认识到这一需求,瑞萨开发了其先进的110纳米制程技术,彻底改变了低功耗设计的世界。瑞萨的110纳米工艺技术的核心是能效、性能和成本效益之间的完美平衡。利用这种最先进的工艺节点,瑞萨创造了一系列市场领先的微控制器(MCU),体现了电源管理、集成和性能方面的最新进展。

图像
‘Tried & True’ – Renesas MCUs Made for You

将瑞萨的MCU从130纳米(MF3)技术迁移到110纳米(MF4)技术

作为微控制器技术的先驱,瑞萨凭借其先进工艺技术不断突破创新的界限。一个显著的进步是从利用130纳米工艺技术的MF3迁移到利用110纳米工艺技术的MF4。这种转变带来了一系列好处,包括改进的性能、能效、成本优化和增强的功能。让我们深入探讨迁移到110纳米MF4技术的优势,并探索它如何为开发人员带来新的可能性。

MF4利用先进的110纳米制程技术,与基于MF3的MCU中使用的130纳米技术相比,实现了重大飞跃。凭借更小的节点尺寸,110纳米工艺可实现更高的晶体管密度,从而提高集成度和系统性能。开发人员可以在他们的设计中获得更强的功能、更高的处理能力和能效。

MF4工艺技术的一个显著改进是采用了ESF3(嵌入式超级闪存SuperFlash)闪存单元技术,建立在ESF2的基础之上。使其拥有了更快的读取速度、高效的编程和擦除操作以及更佳的数据完整性。为其带来了更流畅的操作并提高了系统的性能,从而允许开发人员创建可靠、高效的基于闪存的解决方案。

转移到MF4技术会带来显著的能效提升。先进的110纳米制程技术和优化的设计技术相结合,降低了功耗。这对电池供电或功率受限的应用尤其有利,因为它延长了电池寿命,降低了能源成本。开发人员可以在不影响性能的情况下创建节能解决方案,让MF4技术成为各种应用的理想选择。

成本优化和外设的强化是MCU迁移的关键方面,而MF4技术在这方面表现出色。110纳米制程技术拥有更小的节点尺寸,使得每片晶圆的芯片产量更高,增加增强型 IP 的能力,降低了成本并优化了功能。此外,MF4技术通过消除对额外组件或外部设备的需求,提升了集成和性能,进一步降低了系统成本。这种成本优化与先进特性的结合,如更大的存储容量、改进的通信接口和增强的外设集成,使得开发人员可以在预算内创建复杂的应用。

瑞萨致力于长期稳定性,确保基于先进的110纳米制程技术和ESF3闪存单元技术的MF4设备提供了未来可靠的解决方案。我们承诺至少未来15年内提供长期支持和兼容性,让开发人员对设计的可用性、可靠性和兼容性充满信心。这份承诺带来了安心和保障,确保MF4系列MCU成为长期项目的坚实选择。

基于MF4的MCU在IP区域大小和读取速度方面有几个优点。以下是主要区别:

  • IP区域大小:从MF3迁移到MF4时,IP区域大小会减小。IP区域大小是指集成到MCU中的知识产权(IP)组件的大小。在512KB闪存区域大小的情况下,与MF3相比,MF4 MCU实现了30%的尺寸缩减,从而导致更小的尺寸。这种尺寸的减小在整体系统集成和成本效率方面具有优势。
  • 读取速度:与基于MF3工艺技术的MCU相比,基于MF4的MCU在读取速度方面有所提高。基于MF3的MCU具有32 MHz的读取速度,而基于MF4的MCU提供超过48 MHz的更快读取速度。这种更快的读取速度支持更快地访问MCU的存储器,从而更快地执行指令并提高系统性能。

从130纳米到110纳米,瑞萨的先进工艺技术为开发者打开了新的可能性。凭借改进的性能、能效、成本优化和增强的功能,MF4技术使开发者能够释放应用的全部潜力。拥抱110纳米迁移,踏上微控制器世界的创新、高效和成功之旅!让您的设计在这个充满魅力的领域中大放异彩!

瑞萨基于MF4的MCU采用110纳米工艺技术,释放新的可能性

基于瑞萨MF4的MCU包括RL78/G2xRX100RA2等器件系列,提供高可靠性、可扩展性以及与ESF闪存单元技术、制造工艺和整体性能相关的多种特性。

图像
Renesas RA, RL78, and RX MCUs

以下是一些主要亮点:

ESF闪存单元技术:基于110纳米的MCU采用第三代ESF闪存单元技术,该技术为程序存储提供了可靠而强大的非易失性存储器。ESF技术具有高耐用性、数据保持能力和可靠性,可确保存储数据的完整性。

ESF制造工艺:ESF闪存单元技术是使用专门的制造工艺实现的。这一过程旨在优化闪存的性能和可靠性,确保一致和稳定的操作。

标准CMOS工艺兼容性:MF4技术与标准CMOS(互补金属氧化物半导体)工艺技术兼容。这允许与其它CMOS电路无缝集成,便于设计和制造。

SSI编程和FN隧道擦除:MF4技术支持SSI(源极侧注入)编程和FN (Fowler-Nordheim)隧道擦除。这些编程和擦除技术消除了对负电压的需要,简化了编程过程并降低了系统复杂性。

低功耗编程和小面积:MF4技术的特点是低功耗编程,确保编程操作期间的有效能耗。此外,ESF闪存单元技术允许小面积,最大限度地增加了其他电路的可用芯片空间。

低电压字线驱动且读取存取路径中无HV:MF4技术利用低电压字线驱动,实现高效且可靠的读取操作。此外,它在读取访问路径中不需要高电压,有助于降低功耗和复杂性。

高速随机读取:基于MF4的MCU提供对闪存的高速随机读取访问,允许快速检索数据。这对于需要快速访问存储信息的应用程序非常有益。

低功耗读取操作和小尺寸:基于MF4的MCU确保读取操作期间的低功耗,从而优化能效。此外,闪存的小面积尺寸有助于整个系统的紧凑性。

这些特性使得基于瑞萨的MCU成为可靠、可扩展和高效的解决方案,适用于各种需要高可靠性、低功耗和小尺寸的非易失性存储器应用。欲了解详细规格和更多信息,请查阅瑞萨官方文档或联系他们的支持渠道。

瑞萨110纳米制程技术的价值

瑞萨的110纳米制程技术提供了显著的增值优势,是半导体制造商的不二之选。让我们一同探索这一技术的关键增值优势:

  • 能效:瑞萨的110纳米制程技术针对能效进行了优化,在性能和能耗之间取得了平衡。该工艺技术支持低功耗运行,非常适合电池供电设备和节能应用。基于该工艺技术构建的设备可以实现更长的电池寿命、更低的散热,并最终降低整体能源成本。
  • 性能优化:110纳米工艺技术增强了微控制器和集成电路的性能。它支持更高的晶体管密度,允许在单个芯片上集成更复杂的电路和功能。这提高了处理速度,加快了数据传输速率,并提高了各种应用程序的整体性能。
  • 成本效益:瑞萨的110纳米工艺技术为半导体制造商提供了成本优势。更小的节点尺寸允许每晶片更高的芯片产量,降低制造成本。此外,该工艺技术能够提高集成度,消除对额外组件的需求,并降低系统复杂性。这些成本优化使该技术对成本敏感的应用具有绝对的吸引力,并有助于降低整体系统成本。
  • 长寿承诺:瑞萨以其长期稳定性承诺而闻名,确保基于110纳米工艺技术的产品未来至少15年内保持安全可用。这一承诺为客户提供了长期供货、支持和兼容性的保障,降低了产品淘汰风险,实现了产品的持续性和可扩展性。
  • 设计灵活性:设计灵活性:110纳米工艺技术提供了设计灵活性,允许半导体制造商根据特定的应用要求定制产品。它支持宽电压范围,能够在各种电源条件下工作。这种灵活性可以适应不同的应用需求,并简化系统设计。
  • 可靠性和质量:瑞萨在提供高质量和高可靠性的产品方面享有盛誉。110纳米工艺技术经过严格的测试和质量控制措施,以确保一致的性能和可靠性。这种可靠性对于需要持续可靠运行的关键任务应用至关重要。
  • 先进的IP构建模块:先进的IP构建模块:瑞萨在其110纳米制程技术中融入了先进的知识产权(IP)构建模块,充分利用了其在微控制器设计方面的丰富经验。使用最先进的RL78、RX CPU内核和Arm® Cortex®-M内核,以及其他经过市场验证的外设和通信选项,增强了基于该技术的微控制器的功能和通用性。

总之,瑞萨的110纳米工艺技术提供了显著的增值优势,如能效优化、性能提升、成本效益、长期稳定性承诺、设计灵活性、可靠性和先进IP构建模块。这些优势使其成为寻求为各种应用开发创新、高效和成本优化解决方案的半导体制造商的诱人选择。