多内核架构,最大限度发挥构成SDV的HPC的能力
eMCOS SDK最大限度地发挥R-Car SoC所具有的多核CPU性能,强力支援车载系统开发。
eMCOS SDK中包含的实时OS——eMCOS与传统的架构完全不同,采用了多内核架构,为多核CPU的每个核心都配置小内核,实现了高并行处理。随着SDV的升级,核心的数量也不断增加,这种架构从理论上避免了传统架构无法避免的开支,最大限度地发挥出多核CPU性能。
作为嵌入式系统和边缘计算领域的独立全球领导者,eSOL 致力于提供全面的工程解决方案,以帮助构建一个安全性更高、联系更紧密的社会。
该公司处于嵌入式和系统工程市场开发的前沿,帮助客户实现其目标。eSOL 的高性能、可扩展软件平台产品围绕其独特的专利 eMCOS® 多核实时操作系统 (RTOS) 技术而开发。
eSOL 产品在全球范围内广泛应用于各种要求苛刻的嵌入式应用领域,符合严格的质量、安全和安保标准;涵盖汽车系统、工业设备、卫星、医疗和数字消费电子产品。
eSOL 拥有约 500 名员工,在研发方面一如既往地不吝投入。该公司还积极参与 AUTOSAR、Autoware 和多核/众核技术的标准化活动,以更好地利用其软件产品和工程服务的价值。
eSOL 成立于 1975 年,在东京证券交易所的标准市场上市(TSE:4420)。
Website: https://www.esol.com/