瑞萨的数字 IC 老化测试系统解决方案基于高性能 RA4 微控制器 (MCU)、高性能电源解决方案和电源监控模拟前端 IC。基于 RA4 Arm® 的 MCU 可以完全满足您对系统控制的要求。ISL8272M 和 ISL8277M 高性能电源模块提供 PMBus 接口,来调整被测 IC 上电源的输出电压和市场上最佳的热性能。ISL28023 电源监控 IC 为高精度测试电压和电流提供反馈。借助瑞萨的这些解决方案,客户可使他们的老化测试系统更紧凑,能更灵活地应用于不同的 IC。
系统优势:
适用于 HMI 的 32 位微控制器,带有 48MHz Arm® Cortex®-M4 以及 LCD 控制器和电容式触控
Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator
带裕度调节功能的精密数字电源监控器