ブログ

RISC-Vの勢いは、ルネサスが開発したCPUコアを組み込み、エネルギー効率の高い幅広いミックスドシグナルアプリケーションに対応するように設計された新しい汎用マイクロコントローラグループによってさらに加速することでしょう。

RA2A2マイコンの豊富な周辺機能と低消費電力動作が省エネ社会の実現にどのように貢献するかをご紹介します。

The AI engineering team provides an overview and project examples of the complete reference solutions based on RA MCUs that are designed for easy integration of AI/ML technology.

ソーシャルメディアでつながる

サクセスストーリー

画像
Ring One

 

Muse Wearables社のRing One — ウェアラブル端末の新境地を開く

インドの新興企業であるMuse Wearables社は、従来のウェアラブル端末の形状を見直し、リング型にデザインした製品を発表してフィットネスシーンに躍り出ました。「Ring One」という名のこのリングは単なるファッションアイテムではなく、心拍数、心拍変動、血圧、呼吸数、体温、血中酸素レベルを記録する臨床グレードのヘルストラッカーです。さらに、動作モードをさっと切り替えるだけで、Ring OneはNFC対応の電子決済デバイスに変わります。

すべてのサクセスストーリーを見る

レポート

2022年度 サステナビリティレポート
説明

ルネサスは、より持続可能な将来に貢献するため、サステナブルな製品とソリューション開発に日々取り組んでいます。環境、社会、ガバナンス (ESG) の目標達成に向けた当社のコミットメントと2022年度実績をまとめた初のレポートをぜひご覧ください。

説明

メディアライブラリ

 

詳細を見る

説明

メディアコンタクト

 

詳細を見る

説明

ニュースルーム内検索&アーカイブ

 

すべて見る