类别: Safety
工业系统需要进行特定测试,以确保功能安全和故障安全操作合规性。
诊断软件库包含众多软件测试,其中包括CPU,易失性存储器(用户RAM),非易失性存储器(用于代码和数据存储的Flash ROM),时钟频率精度测量电路(CAC),独立看门狗(IWDT)和低电压检测(LVD)模块。为了方便Synergy S7G2 MCU进行自我测试,软件例程可以在任何系统中实现。
这些例程只能在复位之后和程序执行过程中使用,但可以根据需要, 集成到整个系统设计中。
Current Public Release
Release Date: 2019-04-19
MD5: d8560e9a6641c80cc2176c053277db5c