概要

説明

RL78ファミリの初期評価で必要な「評価環境立ち上げ」と「MCU電源電流の算出」の課題を改善した画期的なオンラインツールです。「MCU simulator online」と「消費電流計算ツール」の二種類をラインアップしています。

すぐに使う(無償)

特長

  • MCU simulator online
    評価ボードや開発ツールを準備する必要がなく、RL78 Quick solutionやアプリケーションノートのサンプルプロジェクトがインポートされた状態で使用できるため、すぐに初期評価を開始することができます。初期評価の時間と費用を抑えることができます。
  • 消費電流計算ツール
    低消費電力であるRL78製品の周辺機能を条件設定することで、MCUの周辺機能を含めた電源電流をすぐに算出できます。目的の電流値に抑えられているか、条件を変更することでさらに電流値を削減できないかを検討することができます。

ターゲットデバイス

ドキュメント