LCD面板变得越来越便宜,图形用户界面也越来越多地用于嵌入式设计。在开发UI时,用户可以选择从众多可用选项中选择最合适的GUI开发工具。
但是,当您实际开始开发时,将开发工具创建的GUI安装到嵌入式设备中时,
您会遇到一些困难,例如如何连接到MCU工程。这将成为快速创建项目的障碍。
为解决这些设计障碍,瑞萨电子联合 Segger在“ e2studio”开发环境中嵌入Segger的免费GUI开发工具“ emWin”,可提供从MCU的工程创建到GUI开发的一站式支持。
首先,让我们安装“ e2studio”。
除此之外,我还将介绍“ QE for Display”,它是GUI开发的插件。也可以从网上下载和安装。这是开发前的所有准备工作。然后,让我们创建一个项目,并以与普通嵌入式设备开发相同的
方式将设备驱动程序安装到下载项目中。这一步是自动安装的,非常方便。
下一步,进入调用“ QE for Display”插件的窗口。在此窗口中,安装GUI开发工具“ emWin”,
完成后可编辑的GUI会出现到工程中。由于您所要做的只是按照指南进行操作,因此无需阅读太多手册即可轻松完成安装。此外,还提供了显示实际操作的视频。请也参考。
您可以使用瑞萨提供的带有LCD的评估板(例如由的RX72N 预设演示套件)进行评估,也可在“QE for Display”工具的窗口设置时钟和调整LCD的显示效果,便于调试和评估。
这是非常不错的选择, 轻松的基于MCU的集成开发环境做GUI的开发,便于快速开始项目的创建等等。如今,为应对客户快速开发的需求,深入的合作和建立生态系统变得异常重要。我们RX家族将继续拓展生态和发展第三方的合作,为客户提供更好的服务。
单击此处以获取有关QE for Display的教学视频。
单击此处以访问“ QE for Display”网站。
单击此处以获取RX网站的GUI解决方案。