Renesas SmartConsole

1 tūkst.+
Lejupielādes
Satura vērtējums
Visiem
Ekrānuzņēmuma attēls
Ekrānuzņēmuma attēls
Ekrānuzņēmuma attēls
Ekrānuzņēmuma attēls
Ekrānuzņēmuma attēls
Ekrānuzņēmuma attēls
Ekrānuzņēmuma attēls
Ekrānuzņēmuma attēls

Par šo lietotni

Renesas Electronics lietotne SmartConsole ir mobilā lietojumprogramma, kas darbojas ar ierīcēm, kas atbalsta Renesas CodeLess™ pakalpojumu vai Dialog Serial Port Service (DSPS), piemēram, izstrādes komplektus, kuru pamatā ir Renesas DA14585 un DA14531 Bluetooth® Low Energy SoC.

Izmantojot lietotni, varat izveidot savienojumu ar CodeLess™ un DSPS ierīcēm. Lietojumprogramma atlasa sākotnējo lietotāja interfeisu (UI), pamatojoties uz atbalstītajiem pakalpojumiem vienādranga ierīcē. Tas atbalsta komandu režīmu (bez koda) un bināro režīmu (DSPS) un var pārslēgties starp diviem režīmiem, ja abus atbalsta vienādranga ierīce.

CodeLess™ ļauj kontrolēt vienādranga ierīci, izmantojot visaptverošu AT komandu kopu. Izmantojot šīs komandas, varat lasīt un modificēt vienādranga ierīces iestatījumus un vadīt tai pievienotās perifērijas ierīces. Varat izsniegt AT teksta komandas tieši, izmantojot lietotnē pieejamo AT konsoli, vai ģenerēt tās no lietotnes nodrošinātajām lietotāja saskarnes abstrakcijām.

Dialog Serial Port Service (DSPS) no Renesas Electronics ir patentēts pakalpojums, izmantojot Bluetooth® Low Energy protokolu, kas emulē seriālā kabeļa komunikāciju. Tas nodrošina vienkāršu bezvadu aizstājēju vadu (RS-232) savienojumiem.

Izmantojot lietotni, varat apmainīties ar datiem ar citām DSPS iespējotām ierīcēm. Lietotnes DSPS funkcionalitāte ir iekļauta lietotnē SmartConsole, tāpēc to var izmantot kā DSPS lietotnes aizstājēju.
Atjaunināta
2024. gada 25. apr.

Datu drošība

Drošība sākas ar izpratni par to, kā izstrādātāji vāc un kopīgo jūsu datus. Datu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties atkarībā no izmantojuma, reģiona un vecuma. Izstrādātājs ir sniedzis šo informāciju un laika gaitā var to atjaunināt.
Dati netiek kopīgoti ar trešajām pusēm
Uzziniet vairāk par to, kā izstrādātāji norāda datu kopīgošanu.
Dati netiek vākti
Uzziniet vairāk par to, kā izstrādātāji norāda datu vākšanu.

Jaunumi

- Support for Android 13 Bluetooth API.
- Bug fixes and improvements.