対象製品 マイコン全般
費用
2023年度 テキスト無し 33,000円(税込)
2024年度 テキスト付き 37,400円(税込)※PDFのテキストが付きます。
テキスト無し 33,000円(税込)
マイコンを使った組み込みシステムの基礎知識を学ぶことができるコースです。
※期間中、リアルタイムQ&A日をteams会議にて設定いたします。
ご質問や講師と直接お話しになりたい方は、ぜひご参加ください!
視聴可能期間:2週間(営業日以外も視聴可能)
2023年度
2023年 6月 14日(水)~ 6月 27日(火)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:6/22(木) 13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2023年 6月12日(月)17:00 となります
2023年 9月 12日(火)~ 9月 25日(月)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:9/25 (月) 13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2023年 9月 8日(金)17:00 となります。
2023年 11月 21日(火)~ 12月 5日(火)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:12/4(月) 13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2023年11月17日(金)17:00 となります。
2024年度
2024年 2月 20日(火)~ 3月 5日(火)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:3/4(月)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2024年 2月16日(金)17:00 となります。
2024年 5月 14日(火)~ 5月 27日(月)終日 オンデマンド
(リアルタイムQ&A日程: 5/24(金)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2024年 5月10日(金)17:00 となります。
受講をお勧めしたい方
- これからマイコンを使った組み込みシステムの開発に従事される方にお勧めします。
受講に必要な前提知識
- C言語文法の基礎知識および電子回路(電圧、電流、抵抗など)とデジタル回路(論理回路、順序回路など)の基礎知識
内容
マイコンの構成要素(CPU、メモリ、周辺機能)と基本動作、C言語による内蔵周辺機能(ポート、タイマ)の制御方法、割り込みの概念と動作などを学びます。
ターゲットマイコンとして、Renesas RX600シリーズ RX651を例に解説します。
指定ボード※ をご購入いただければ、お客様が作成いただいたプログラムをボード上で実際に動作させ、理解を深めることができます。
※ RX65Nターゲットボード(ルネサスエレクトロニクス製)
動画 総再生時間
■講義部:約6時間30分
■演習部:約2時間
カリキュラム
- 導入
○マイコンの歴史 ○マイコンの特徴と利点 ○ハードウェアとソフトウェアの関係 - マイコンの基本構成と動作原理
○マイコンの基本構成 ○マイコンの動作 ○マイコンの種類と応用分野 ○RXの概要 - マイコンの制御方法
○CPU内部レジスタ ○命令とプログラム ○CPUの基本動作と命令 ○C言語との対比 - 発振回路とリセット
○発振回路とリセット - 周辺機能
○CPUと入出力装置のインタフェース ○入出力ポート ○タイマ - 割り込み
○割り込みの概念 ○割り込みプログラム ○割り込みの動作
受講環境
本セミナーは、Jストリーム社のEQポータルによるオンデマンド動画配信です。
ご覧いただくためにはインターネット接続環境およびWebブラウザーが必要です。
演習環境
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
- RX65Nターゲットボード(実機での動作確認をご希望のお客様はご購入ください)
※セミナーお申し込み後 [email protected] より送られます「受講案内メール」にてルネサス統合環境や
コンパイラパッケージおよび演習問題などのダウンロード先URLをご案内いたします。
テキスト
テキストの一部が閲覧できます ⇒ マイコン入門 コーステキスト (PDF) 13,190 KB
- テキスト付きコース
動画で使用しているテキストのPDFをダウンロードいただけます。
ダウンロードURLについては、別途メールにてご案内いたします。
- テキストなしコース
テキストデータはダウンロードできませんので、ご入用の場合は別途冊子をご購入ください。
お申込みはこちら
セミナーお申し込み後
お申し込み締め切り後に幣センターにてお客様情報を登録いたします。登録完了後、動画視聴用のIDとパスワードを記載した
メールが Jストリーム社のEQポータル会員管理システムから自動送信されますので、紛失いたしませんようご注意ください。
※送信されるメールはルネサスからのアドレスではなく、[email protected]から送信されます。
お客様によっては迷惑メールフォルダなどへ転送されてしまう可能性もございますので、その旨ご確認をお願いいたします。
メール到着後はサイトへのログインが可能か確認いただき、コース内で公開しております『ガイダンス』をご覧ください。
なお動画本編の試聴につきましては、視聴開始日時になるまで閲覧はできませんので、お含みおきください。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2023年 06月14日(水)~ 06月27日(火)
2023年 09月12日(火)~ 09月25日(月)
2023年 11月21日(火)~ 12月05日(火)
2024年 02月20日(火)~ 03月05日(火)
2024年 05月14日(火)~ 05月27日(月) テキスト付き お申し込み テキストなし お申し込み