~ルネサス製IPライセンス製品のご紹介と注目IPの技術紹介~ 

Image
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  IP

開催日時/会場

2024年  6月 12日(水)13:30~15:00 オンライン

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • 長期の製品供給が必要な方
  • FPGAでのマイコン機能実現を検討されている方
  • オリジナルマイコンの開発を検討されている方
  • IP製品の導入を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • 一般的はデバイス開発に関する知識
  • IP(intellectual property)とは何かを事前に把握されていると、より理解が深まります

内容

ルネサスは、マイコンやSoC(System on Chip)上に搭載するIPを多数保有しています。
プロセッサに始まり、通信用インタフェース、タイマ、メモリ、アナログなど、長年の製品化実績に裏打ちされた、高性能・高品質なIPの中でも特にご要望が多いものを中心に外販用IP製品として提供中です。

IPを使用し、オリジナルマイコンを開発することで、お客様にとって、最適な機能を、最適なデバイスで、長期にわたって継続使用が可能です。
外部環境の変化の影響を最小限にして、サステナブルなシステム開発を実現することができます。 このユーザ・オリジナルマイコンの実現に向けたリファレンスデザインと、このFPGA実装ついて説明します。

カリキュラム

  1. ルネサス製IP製品のご紹介
    1. ルネサスの“IPライセンスビジネス”とは?
    2. ルネサスのIPライセンス製品の特長
    3. 製品ラインアップ一覧
    4. IPライセンス製品を扱うパートナー各社
  2. ルネサス製プロセッサIPの活用に向けて
    1. プロセッサIPの実績
    2. マイコン機能の再現に向けたリファレンスデザインの紹介
    3. プロセッサIPのFPGA実装ガイド紹介

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

オンライン座学のため特にありません。

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

オンライン座学のため特にありません。

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。 巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。 
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2024年 06月12日(水)お申し込み