ルネサスのWi-Fiコネクティビティテクノロジは、IoT、インフラ、産業、車載、マルチメディアアプリケーションなどに対応し、クライアントとアクセスポイントの両方にエンドツーエンドのコネクティビティソリューションを提供します。

当社の超低消費電力Wi-Fiソリューションは、バッテリ寿命の延長、高いRF性能、強固なセキュリティ、アプリケーション開発の容易さなどを主要な市場ニーズとするIoTアプリケーション向けに開発されています。 また、ハードウェアおよびソフトウェアテクノロジにおける革新的なリーダーであり、幅広い世代のWi-Fiを提供しています。 当社の豊富なWi-Fiポートフォリオには、新しい6GHz拡張「6E」に加え、Wi-Fi 4、5、6チップソリューションが含まれます。

サクセスストーリ

Matter

Matterは、ブランドに係わらず、スマートホームのエコシステム全体にわたって、スマートデバイス同士を安全かつ確実に接続する、統合シングルIPベースプロトコルです。 ルネサスのMatterコンポーネントは、コネクテッドホームのビジョンに不可欠な要素であり、ルネサスのすべてのコネクティビティ製品でサポートされます。

Matterプロトコルの詳細

画像
Matter logo

カテゴリ

低消費電力Wi-Fi

超低消費電力Wi-Fi SoCおよびモジュール

Wi-Fi 6/6Eネットワーク

デュアルバンド同時動作を採用した802.11ax R2チップファミリ

Wi-Fi 5ネットワーク

802.11ac Wave 2チップファミリ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 151 KB
1 item
Demonstration of Matter Protocol Using DA16200

Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.

ニュース&ブログ

ブログ 2023年12月20日
ブログ 2023年1月6日
ニュース 2023年1月5日
ニュース 2022年11月16日
What You Need To Know About Wi-Fi 6/6E Tri-Band APs ブログ 2022年6月15日
Considerations in Wi-Fi 6 AP Design ブログ 2022年6月15日
ニュース 2022年4月6日
ブログ 2022年3月28日
ルネサスがCeleno社の買収を完了 ニュース 2021年12月21日
ブログ 2021年11月2日
Celeno社を買収し、コネクティビティのポートフォリオを拡充 ニュース 2021年10月28日
ブログ 2021年9月14日
ブログ 2021年7月13日
ブログ 2021年5月21日
ブログ 2021年5月17日

ツール&リソース

Matter
Build the Future of Smart Home with Matter using Renesas Connectivity Products