成功产品组合

查看瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。

 

 

什么是新的

RX 系列 32 位高功效 MCU
通过在工业驱动器中实现功能安全来建立更安全的工作环境。 通过IEC61508认证的RX功能安全解决方案,了解工业应用中加速功能安全开发的信息。
车载多输出控制器
ISL78264双降压和ISL78263升降压控制器在轻载条件下静态电流达业界领先6µA,可实现96%的电源效率,从而为电源系统设计人员提供所需的功率余量,以保证系统在100µA、甚至低至50µA的功率范围内。

 

快速链接

 

新闻和博客

瑞萨电子发布业界首款60W无线电源接收器IC

2021 年 1 月 7 日,日本东京讯 – 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出全球首款60W无线电源接收器P9418,以业界领先功率密度的解决方案为智能手机、便携式电脑和笔记本设备打造更快的无线充电体验。

阅读详情