全新MCU产品群为IoT应用带来多种通信功能选项、灵活的内存架构和强大的安全性,成为现场固件更新应用的理想之选

2021年3月31日

2021 年 3 月 31 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,新增20款RA6M5群微控制器(MCU),扩展RA6系列MCU,完善主流产品线。新产品提供丰富的通信功能选项、大容量片上存储器和瑞萨卓越的安全功能,帮助客户开发创新的物联网(IoT)设计。

RA6M5产品群为IoT系统产品设计人员在共享关键数据时提供卓越的灵活性。全新MCU具备多种通信接口选项,包括CAN FD、带DMA的以太网MAC、全速和高速USB以及多个串行接口。

全新MCU集成高达2MB片上闪存和512KB片上RAM,广泛支持各种应用。同时提供OctaSPI接口,使设计人员能够进一步扩展闪存与RAM。产品还支持ECC RAM。闪存块交换功能与RA系列产品内置的固有安全性相结合,使RA6M5产品群成为需要现场固件更新功能应用的理想选择。在使用后台运行功能(BGO)将新固件写入闪存后,可将选定数量的闪存块(每块32KB)进行交换,成为新固件的一部分。

RA6M5 MCU采用基于Armv8-M架构的Arm® Cortex®-M33内核,并支持Arm TrustZone®技术和瑞萨安全加密引擎。安全加密引擎包含多个对称和非对称加密加速器、高级密钥管理、安全的产品生命周期管理、抵抗功耗分析攻击以及篡改检测功能。全新RA6M5产品群提供与瑞萨RA6M4 MCU相同的安全功能和软件支持(RA6M4已通过PSA 2级认证和SESIP1认证)。这一功能组合使客户能够实现安全芯片功能,为高度互联的IoT设备提供高效的安全和保密功能。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“RA6M5 MCU为我们的客户提供丰富的通信功能选择,能够灵活地以多种方式共享数据,满足众多IoT应用的需求。此功能与大容量片上存储器以及我们卓越的安全功能相结合,为IoT设计赋能。”

 

RA6M5产品群的关键特性

  • 运行模式下,仅107μA/MHz超低功耗(以200MHz在闪存运行CoreMark算法时);唤醒时间30μs
  • 支持TrustZone技术的200MHz主频Arm Cortex-M33内核
  • 包含瑞萨安全加密引擎的完整安全解决方案
  • 100引脚至176引脚的LQFP封装,也可提供176BGA封装
  • 片上集成1MB、1.5MB或2MB闪存;512KB SRAM(包括64KB ECC RAM)
  • 电容式触摸感应单元
  • 闪存后台运行功能(BGO)/闪存块交换功能
  • CAN FD或CAN接口
  • 带有独立DMA的以太网MAC
  • 全速及高速USB 2.0,无需外接专用晶体
  • 高级模拟工厂,支持两个ADC(模数转换器)单元
  • QuadSPI和OctaSPI接口
  • SDHI

RA6M5产品群搭配易用的灵活配置软件包(FSP),其中包括了一流的HAL驱动程序。FSP通过GUI工具来简化工作流程并显著加快开发进程,也使客户可以轻松地转移原有的8/16位MCU设计。选用RA6M5 MCU的设计人员还可充分利用强大的Arm合作伙伴生态系统,获得丰富工具以加快产品上市速度。

RA6M5 MCU可与瑞萨模拟和电源产品无缝结合使用,以创建适用于各类应用的综合解决方案。多款“成功产品组合”展示了RA6M5 MCU的独特功能以及瑞萨产品阵容的广度和深度。例如,集成了RA6M5与瑞萨电源、收发器和隔离器件的语音识别和智能控制“成功产品组合”。了解采用RA MCU的多种应用,以及瑞萨众多其它解决方案,请访问:http://www.renesas.com/win

供货信息

RA6M5 MCU和EK-RA6M5评估套件(型号:RTK7EKA6M5S00001BE)现可从瑞萨全球经销商处购买。更多信息,请访问:renesas.com/ra6m5

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。