2018年2月28日,日本东京讯 –随着高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术的迅速进步,自动驾驶汽车正在变成现实。全球领先的汽车半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出新款R-Car V3H片上系统(SoC)。该SoC以业界领先的低功耗,为汽车前视摄像头提供强大的计算机视觉性能和人工智能处理能力,适用于量产的3级(有条件自动化)和4级(高度自动化)自动驾驶汽车 (注 1)。该新型R-Car V3H SoC针对立体前视摄像头应用进行了优化,其计算机视觉性能是2017年4月11日宣布推出、面向NCAP (注2) 前视摄像头的R-Car V3M SoC的5倍。作为面向自动驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)的开放、创新、可靠的Renesas Autonomy™ Platform的组成部分,R-Car V3H助力一级供应商和OEM灵活实现其辅助驾驶到高度自动驾驶汽车之路。
R-Car V3H SoC专注于于对计算机视觉处理进行架构优化,支持从有条件自动驾驶到高度自动驾驶的所有ADAS相关功能。R-Car V3H运用瑞萨基于IMP-X5+图像识别引擎和专用硬件加速器的异构计算机视觉内核概念,用包括稠密光流 (注3)、稠密立体视差 (注4) 和对象分类 (注5) 在内的算法实现了先进的感知功能。集成的 CNN (注6) IP以仅0.3W的业界领先低功耗加快了深度学习,实现了2倍于R-Car V3M的深度神经网络性能。
R-Car V3H基于经过验证、已用于R-Car V3M的IP,用双通道图像信号处理器(ISP)转换摄像头传感器信号,用以建立图像并进行识别处理。这种IP重用确保了从使用R-Car V3M的NCAP系统向使用R-Car V3H的3级和4级智能摄像头系统的扩展性,节省了开发时间,同时使得系统不再要求每个摄像头都有ISP,又降低了成本。为了进一步节省系统成本,R-Car V3H仅使用单个LPDDR4存储器,因此与其他前视摄像头解决方案相比,降低了存储器元件的成本。
一级供应商和OEM可以选择自己开发前视摄像头解决方案,或者与来自Renesas autonomy生态系统的领先合作伙伴合作,该生态系统得到了Hella Aglaia等众多领先前视摄像头合作伙伴的支持。
瑞萨电子副总裁Jean-Francois Chouteau表示:“R-Car V3H的规格和设计是通过与前视摄像头市场领导者紧密合作完成的,以确保满足领先的自动驾驶系统创新技术的需求。作为汽车半导体行业的领导者,瑞萨电子致力于为辅助驾驶和自动驾驶提供开放、创新和可靠的解决方案。除了以非常有竞争力的系统成本实现更高的计算机视觉性能,我们的客户使用R-Car V3H时尤其喜欢的是能够保有用自身独特的差异化技术实现前视摄像头的自由,同时仍然受益于可从R-Car V3M扩展到R-Car V3H的解决方案。”
R-Car V3H SoC的样品将从第四季开始供货。量产计划于2019年第三季度开始。(供货日期如有变更,恕不另行通知。)
瑞萨将在2018年2月27日至3月1日于德国纽伦堡举行的embedded world 2018上展示新型R-Car V3H,展台在1号展厅310展位。
请参考R-Car V3H的产品 规格表 (PDF: 117 KB)。
查看更多解决方案信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/solutions/automotive/adas/smart-camera.html
查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/solutions/automotive/soc/r-car-v3h.html
(注1) SAE International的新标准J3016中的3级(有条件自动化)和4级(高度自动化)
路上机动车辆自动驾驶系统有关的术语的分类和定义,提供了统一的分类体系和支持性定义,从“非自动化”到“完全自动化”,规定了6个驾驶自动化级别。
(注2) NCAP(新车评估计划)
一项政府制定的汽车行驶安全计划,用来评估新型汽车设计抵御各种行驶安全威胁的能力。
(注3) 稠密光流用来准确跟踪物体流动。
(注4) 稠密立体视差利用摄像头图像的所有像素单元,以3D方式测量距离。
(注5) 物体分类用来识别物体。
(注6) 卷积神经网络(CNN)是深度、前馈人工神经网络,已经成功用于分析视觉图像,并越来越多地日益用在道路探测、对象分类等汽车应用中。
(备注)Renesas Autonomy是瑞萨电子公司的商标。所有其他注册商标或商标均是其各自所有者的财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。