RA产品家族 32位Arm Cortex-M微控制器借助瑞萨安全加密引擎和Arm TrustZone技术打造安全物联网
2021 年 3 月 10 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布, RA产品家族32位Arm® Cortex®-M微控制器(MCU)获得PSA 2级认证和IoT平台安全评估标准(SESIP)认证。
配备灵活配置软件包(FSP)的RA6M4 MCU已通过PSA 2级认证,在RA4和RA6系列MCU获得PSA 1级认证的基础上进一步进行扩展。瑞萨RA6M3、RA6M4和RA4M2 MCU产品群均已通过“物理和逻辑攻击者”防护认证的SESIP1标准。
除被广泛认可的行业认证外,瑞萨RA MCU还通过在Armv8-M的Arm TrustZone®基础上结合经NIST CAVP认证的安全加密引擎,为客户打造先进的物联网安全性。RA产品家族融合了基于硬件的安全功能,包含从简单的AES加速,到MCU内隔离的全集成加密子系统。安全加密引擎提供对称与非对称的加密/解密、哈希函数、真随机数发生器(TRNG)和高级密钥管理功能,包括密钥生成功能和MCU硬件相关的唯一密钥封装功能。如未遵循正确的访问协议,访问管理电路将关闭加密引擎,内置专用RAM可确保明文密钥永远不会暴露于任何CPU或外设总线。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“瑞萨电子非常了解安全性对于物联网设计人员来说至关重要,因此我们从一开始就以安全为前提来设计RA产品家族。如今,这些行业认证进一步增强了RA产品针对物联网应用的安全特性。”
Brightsight战略、政策与传播高级总监Carlos Serratos表示:“我们很高兴与瑞萨电子合作完成SESIP和PSA认证项目。瑞萨RA产品家族所获的认证很好证明了安全标准与行业息息相关。OEM厂商越来越意识到认证设备作为有效风险管控工具并与多种设备认证保持一致的价值所在。目前认证主要是面向关键基础设施中使用的设备,并正稳步成为IoT领域其它设备的标准。”
PSA认证构建了一个保护联网设备的框架,涵盖从安全分析到安全评估以及认证。该框架提供标准化资源,以解决物联网开发日益细分化的需求,从而确保安全性不再是产品开发的壁垒。PSA认证通过对PSA信任根(PSA-RoT)进行第三方实验室评估,PSA 2级认证证明产品可以防范可扩展软件攻击。评估实验室借助PSA-RoT的漏洞分析和渗透测试以确定是否满足PSA-RoT保护配置文件的九项安全要求。
SESIP是通用标准方法(ISO 15408-3)的优化版本,用于评估IoT组件和联网平台。SESIP定义安全功能要求(SFR)目录,产品开发者可使用该目录构建其安全设备,并根据其特定的威胁模型和用例进行适当扩展。SESIP还合并且完善通用标准安全保证要求(SAR),包括对ALC_FLR.2缺陷报告程序的要求。瑞萨电子通过PSIRT(Product Security Incident Response Team,产品安全事件响应团队)流程和公开网页渠道以解决这一问题。SESIP方法专为SFR重用和映射至其它认证而设计,使产品开发人员能够根据其它行业标准(如IEC 62443等)对其设备进行适当的认证。
关于Brightsight
Brightsight是全球优秀的独立安全实验室。凭借超过35年的IT产品评估经验,Brightsight成为智能卡、IC、HSM、片上系统、支付终端、智能仪表、移动支付、物联网、汽车和生物识别解决方案认证及安全评估的首选业务与咨询合作伙伴。Brightsight在荷兰、西班牙、中国和法国设有办事处,协助客户将产品准备就绪并符合最新的安全规程及要求。了解更多信息,请访问Brightsight.com。
关于瑞萨RA MCU
RA产品家族生态系统通过网络安全、功能安全、连接性和HMI(人机界面)等核心技术加速物联网应用的开发。工程师运用RA MCU进行设计,可轻松开发物联网端点与边缘设备,并用于工业及楼宇自动化、计量、医疗保健和家用电器等应用。RA产品家族包括RA2系列(主频达60MHz)、RA4系列(主频达100MHz)、RA6系列(主频达200MHz)以及即将发布的单核/双核RA8系列。了解有关RA MCU的更多信息,请访问www.renesas.com/RA。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。