新的注册时钟驱动器和客户端时钟驱动器IC率先支持速度高达6400MT/s的DDR5服务器和客户端DIMM模块

2023年6月28日

2023 年 6 月 28 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布面向新兴的DDR5 DRAM服务器和客户端系统推出客户端时钟驱动器(CKD)和第三代DDR5寄存时钟驱动器(RCD)。凭借这些全新驱动器IC,瑞萨仍旧是唯一一家为双列直插式存储器模块(DIMM)、主板和嵌入式应用提供完整DDR5存储器接口组合的供应商。

DDR5 CKD和DDR5 RCD IC使下一代DIMM的速度分别达到每秒7200MT/s和6400MT/s,相比目前5600MT/s的传输速度均有所提升。CKD支持高达7200MT/s的速度,是业内首款与小型DIMM(SODIMM)、非缓冲DIMM(UDIMM)、高性能游戏DIMM,以及客户端平台的焊接式存储应用相连接的产品。瑞萨的第3代DDR5 RCD专为寄存DIMM(RDIMM)而设计。

Balaji Kanigicherla, Corporate Vice President and General Manager of the Advanced Mixed-Signal and ASIC Solutions Division at Renesas表示:“作为业界卓越的存储接口产品供应商,瑞萨不断推动存储生态系统向性能和功耗的前沿领域迈进。瑞萨在DDR5接口规范的定义和实施领域发挥着不可或缺的重要作用,并将继续作为优秀的SOC和DRAM厂商在DIMM和系统级领域的重要合作伙伴。”

Dr. Dimitrios Ziakas, Vice President of Memory and IO Technologies at Intel表示:“英特尔®至强®平台旨在为存储密集型应用提供支持,例如基于深度学习和机器学习的预测性分析。客户端时钟驱动器作为一项新的行业举措,旨在进一步增强客户端DIMM。 第3代RCD是存储行业一个重要里程碑,有助于满足我们数据中心客户的带宽和容量扩展需求。瑞萨和英特尔一直同业界携手,帮助确保客户端时钟驱动器和第三代RCD的规范与实施,从而满足市场需求。”

CKD在主机控制器和DRAM间缓冲时钟信号,这是DDR5 DIMM针对客户端DIMM和焊接式存储应用在高达7200MT/s速度运行时的新要求。全新时钟驱动器CKD支持I2C和I3C边带访问以实现异步控制,并提供内部控制字访问,以配置器件功能,适应不同的SODIMM和UDIMM配置及焊接式存储系统应用。

RCD驱动器在主机控制器和DRAM模块之间针对命令地址(CA)总线、芯片选择和时钟进行缓冲,此外还创建了一个BCOM总线来控制LRDIMM数据缓冲。全新驱动器增强了决策反馈均衡器(DFE)的支持;其将DFE 相位转换器从4个增加至6个,以提高接收器裕量,而I2C和I3C边带总线支持提供了直连寄存器的访问控制。

采用CKD和RCD驱动器的成功产品组合

瑞萨将RCD和CKD驱动器与其它成功产品组合中的兼容产品相结合,包括DDR5电源管理IC(PMIC)和CKD串行存在检测(SPD)集线器。RCD还可以与瑞萨的温度传感器、SPD集线器、PMIC和数据缓冲器搭配。瑞萨“成功产品组合”依托于相互兼容且可无缝协作的产品,同时采用经过技术验证的系统架构,提供优化的低风险设计,加快产品上市。基于广泛的产品阵容,瑞萨现已推出超过400款“成功产品组合”,旨在帮助用户加速设计,加快上市。

供货信息

RG5C172B0C0GBX#BC0和RG5C172B0C0GBX#HC0客户端时钟驱动器CKD样片现已推出,采用2.3mm x 5.8mm 35-FCBGA封装,将于2023年下半年量产。RG5R364A0C0GBY#BC0和RG5R364A0C0GBY#HC0 DDR5第三代寄存时钟驱动器RCD样片也已推出,采用8.7mm x 13.5mm FCCSP封装,将于2024年上半年量产。了解有关全新驱动IC的更多信息,请访问:www.renesas.com/DDR5

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

(备注)英特尔、英特尔标识和其它英特尔标志是英特尔公司或其子公司的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。