全新完整时钟解决方案将IEEE1588软件与瑞萨时钟芯片相结合,提供更高设计灵活性,大幅降低数据包延时偏差,提升时间同步精度
2021 年 2 月 2 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出PTP(Precision Timing Protocol,精密时钟协议)Clock Manager软件。作为业界首款基于Linux的时钟管理软件,它为4G、5G和开放式无线接入网(O-RAN)等电信网络(包括前传与回传系统)提供易于使用和访问的同步时钟解决方案。
基于IEEE1588协议的PTP Clock Manager具备API,可通过Linux标准PTP堆栈将瑞萨时钟IC与各种网络处理器相连接,可应对不同应用场景的客户进行PTP同步访问,而无需花费大量时间进行定制。这种与时间戳单元(TSU)无关的方式使客户可以访问他们所选择的处理器/时钟组合,无需自行创建API,从而降低开发成本并获得更高设计灵活性。与瑞萨时钟解决方案共同使用时,客户可获得PTP Clock Manager的“免费”授权。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部、时钟产品部副总裁Bobby Matinpour表示:“随着运营商向5G网络的迁移,时钟精度变得愈发重要。开源的Linux环境使客户能够更加灵活地选择TSU与时钟组合以构建卓越的时序性能,从而创建支持IEEE1588的网络系统。我们在提供PTP同步时钟管理软件的同时,还提供出色的时钟解决方案,且无需支付授权费用,这将重塑网络系统开发的市场格局。我们很高兴能够不断推进创新,与O-RAN架构相辅相成,扶持并赋能新晋供应商取得成功。”
赛灵思有线与无线产品事业部高级营销总监Gilles Garcia表示:“我们与瑞萨电子密切合作开发联合参考设计,帮助客户简化产品并加快其上市速度。5G网络需要高精度1588 PTP进行时间和相位同步。瑞萨PTP Clock Manager是我们Versal AI Core系列VCK190、Zynq UltraScale + RFSoC ZCU216评估套件以及Xilinx以太网解决方案的重要助推器。”
全新基于Linux的PTP Clock Manager还可与瑞萨ClockMatrix™ 8A3400x系列的高性能、高精度、多通道时钟产品,以及符合IEEE1588标准的82P339xx产品配合使用,以简化电信PTP解决方案的集成。
PTP Clock Manager的关键特性
- 高效数据包延时偏差(PDV)滤波器支持IEEE1588网络
- Linux内核PHC子系统支持瑞萨ClockMatrix时钟产品
- 向下兼容Linux v3.0或更高版本
- 减少随机排队延迟导致的数据包延迟偏差的影响
- 在全球范围内符合ITU-T同步建议
- 提供清晰源代码以简化调试
作为优秀的时钟芯片供应商,瑞萨电子提供业内唯一的“一站式”时钟解决方案,涵盖从全功能系统解决方案到简单时钟组件所需器件的专业知识及产品。全新PTP Clock Manager扩展了这一产品组合,涵盖软/硬件解决方案,可支持全方位的时钟需求。
供货信息
基于Linux的PTP Clock Manager现可通过授权免费使用。更多信息,请访问:renesas.com/clockmanager。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) ClockMatrix是瑞萨电子集团的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。