~設計現場で役立つアナログ回路と信号処理の知識を解説~

Image
技術内容の理解活用

 

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX23E-A)

開催日時/会場

  • 2023年 05月17日(水) 14:00~16:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

センサ機器や計測器などΔΣADコンバータを使った商品をご検討中、またはこれからご検討を始められる方。
特に、以下のアプリケーションを検討されている方に最適です。

  • 温度計測
    熱電対や測温抵抗体などの温度センサ
    ペルチェ制御
  • ひずみ計測
    ひずみゲージやロードセルなどの重量/荷重センサ
    圧力センサ(抵抗ブリッジ)
  • 光計測
    赤外線センサ(フォトダイオード)を利用した分析機器
  • 電圧電流計測
    産業信号4-20mAの計測
    データロガーや記録計などのデータアクイジション(DAQ)

受講に必要な前提知識

  • 特に前提知識は必要ありません。

内容

前半・後半の2部構成で、ΔΣADコンバータの基礎、設計方法の応用事例、高精度アナログフロントエンド搭載RX23E-Aマイコンを紹介するセミナーです。初めてΔΣADコンバータをご検討・ご使用される方も、是非ご参加ください。

前半の部では、各種AD変換方式の振り返りと共に、センサ計測向けΔΣADコンバータの特徴と応用事例について学びます。応用事例は、弊社でサポートした案件例も交え、紹介します。

後半の部では、センサ計測向けの24ビットΔΣADコンバータとデジタル信号処理に有効なRXv2コアを混載した製品RX23E-Aマイコンとその応用ソリューションを紹介します。

また、本セミナーにご参加頂き、アンケーにご希望いただきました4名の方に、本セミナーでご紹介するRX23E-Aが搭載された評価ボードRSSK(Renesas Solution Starter Kit)をプレゼントさせていただきます。 

カリキュラム

前半の部

  1. ΔΣADコンバータの基礎知識
    ○各種AD変換方式
    ○サンプリングと折り返し雑音
    ○オーバサンプリングとΔΣ変調
  2. センサ計測向けΔΣADコンバータの特徴
    ○24bitΔΣADCと周辺アナログ機能
    ○仕様の見方
  3. 応用事例と設計ポイント
    ○温度計測
    ○ひずみ計測
    ○光計測
    ○電圧電流計測
  4. 解析事例
    ○センサの誤差要因
    ○微分方程式による解析方法
    ○センサ回路の解析事例

後半の部

  1. RX23E-Aのご紹介

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2023年 05月17日(水)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。