画像
Keisuke Koseki
Keisuke Koseki
Application Engineer
掲載: 2023年12月22日

近年、エッジAI技術が急速に進化し、多くの分野で新たな可能性を切り開いています。皆さんもAIに触れる機会が増え、その中でAIソリューションを一から構築する難しさを実感されている方も多いと思います。

ルネサスエレクトロニクスでは、実際のAI用途に近い学習済みの「AI Applications」(以下、AI アプリ)を無償で提供しており、商用利用も可能です。また、AIアプリを使うことにより、AI開発の工数も大幅に短縮することができます。これらのAIアプリは、「AI Software Development Kit」(以下AI SDK)というRZ/V2L Evaluation Board Kit向けのソフトウェア環境を用いることで簡単に編集およびビルドすることができます。

AIアプリのコンセプトについては以下のブログをご参照ください。
あなたの欲しいAIアプリが見つかります。無償で使えるルネサスAI Appsのご紹介

2023年11月にRZ/V2L AI ApplicationsおよびRZ/V2L AI SDK v2.10をリリースいたしました。
Renesas RZ/V AI | AI Applications and AI SDK on RZ/V series

今回のリリースで、新しく13個のAIアプリが追加され、合計で49個のAIアプリが無償でご使用いただけるようになりました。

本ブログでは、新しく追加されたAIアプリから3つを厳選してご紹介いたします。

Preceding Vehicle Movement Alert

信号待ちや渋滞時、先行車の発進を見逃す心配はもうありません。このアプリケーションは先行車の発進を検知し、ドライバーに通知します。

画像
Ready to start - preceding vehicle detected

Blind Spot Monitor

このアプリケーションは運転中の死角に潜むバイクや自転車などを検知し、右左折時の巻き込み事故リスクを最小限に抑えます。ドライバーの安全運転をサポートします。

画像
Caution - bike detected in blind spot of truck

Defect Inspection Support

このアプリケーションは工場の生産ラインを監視し、製造された製品のひび割れを検知します。製品の検査工程をサポートし、工場の自動化や品質管理に貢献します。

画像
Crack detected in jar

本ブログで紹介したAIアプリの他にも、さまざまなAIアプリがラインナップされています。
AI Applications

また、これらのAIアプリの実行方法を説明したチュートリアル動画「RZ/V2L AI Applications Tutorial Getting Started v2.10」もYouTube上で公開しています。

ぜひ皆さんもRZ/V2L Evaluation Board Kitを使ったAIアプリを試してみてください!

フィードバックやリクエストについてはRenesas RZ/V AI Issuesにてお待ちしております。

この記事をシェアする