山内 和豊
技師
掲載: 2023年8月25日

ルネサスでは、RXマイコンのDSPへの応用を簡単にする提案を続けています。
DSPの応用分野は家電、産業、ヘルスケア・医療等多岐にわたり、それらはIoT/クラウドのトレンドにより広がり続けています。このトレンドを見据え、ルネサスは低コストなRXマイコンでDSP処理を行う サンプルプログラム等のソリューションを提供しています。

画像
RXマイコンのDSPソリューション

一方でユーザは、DSPの評価に障壁を感じているのではないでしょうか。サンプルプログラムがあったとしても、専用の測定器を準備するだけでも大変です。興味はあるもののDSPから遠ざかってしまうユーザも多いと思います。

そこで気軽にRXマイコンのDSP機能を触っていただけるよう、新たにDSPソリューションを Lab on the Cloud に追加しました。インターネット接続できるPCさえあれば、世界中どこからでもオンラインで評価ボードにアクセスし、RXマイコン内部のDSP機能の挙動をリアルタイムでモニタできます。

 

画像
DSPソリューションのLab on the Cloud のシステム概要

特徴

  • RX231マイコンの評価ボードに信号発生器からアナログ信号を直接入力
  • 入力信号の周波数や振幅、IIRフィルタの特性の変更
  • グラフィカル、メトリカルにIIRフィルタ、FFTの挙動を表示
  • DSP処理負荷などを表示
画像
Renesas Lab on the Cloud の RXファミリDSPソリューション

Lab on the Cloudにより特別な準備なしにRXマイコンのDSP機能を体感できるため、DSPのシステムへの応用をグッと身近に感じていただけます。
ぜひ一度、RXファミリDSPソリューションの Lab on the Cloud にアクセスしてみてください。 RXマイコンでのDSP実現のイメージを掴むのに最適です。そしてぜひ、RXマイコンを使用したDSPシステムの構築をご検討ください。

RXファミリ DSPソリューションへのアクセス
Renesas Lab on the Cloud RXファミリDSPソリューション
RXファミリ用 DSPライブラリ

この記事をシェアする