このビデオでは、センサーのサンプルプロジェクトをインポートして実行する方法を紹介しますe² studioでRA2E2 Fast Prototyping Boardを使います。
0:00:00 オープニング
0:00:24 動作環境設定
0:00:40 HS3001 Sensor サンプル プロジェクトをインポートします
0:01:40 HS3001 センサー サンプル プロジェクトをビルドして実行する
関連動画:
このビデオでは、センサーのサンプルプロジェクトをインポートして実行する方法を紹介しますe² studioでRA2E2 Fast Prototyping Boardを使います。
0:00:00 オープニング
0:00:24 動作環境設定
0:00:40 HS3001 Sensor サンプル プロジェクトをインポートします
0:01:40 HS3001 センサー サンプル プロジェクトをビルドして実行する
関連動画: