2023-06-27

このビデオではRL78/G23-64p Fast Prototyping BoardでArduino IDE2を用いてスケッチを動作させるための方法を紹介します。

関連リソース:クイックスタートガイドページ(GitHub)

00:00 オープニング
00:50 Arduino IDEのインストール
01:29 ツールのインストール
02:01 スケッチの記述
02:23 COMポートの設定
02:58 ボードの設定
03:19 コンパイル、ダウンロード、LED点灯