画像
技術内容の理解活用

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ

開催日時/会場

  • 2022年 12月07日(水) 13:00~16:00
  • 小平会場(ルネサス武蔵事業所別館)
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • GUIXに興味がある方
  • RAにて、GUIXを用いたプロジェクト開発に着手しようとしている方

受講に必要な前提知識

内容

本セミナーでは、RAファミリマイコンにおいてAzure RTOS GUIXを使用したアプリケーションを開発する際に必要な基本知識について解説します。GUIXの簡単なアプリケーションを作成する手順に沿って解説しますので、GUIXのアプリケーション作成方法の概要を理解することができます。ハンズオンでは、実際にGUIXのGUIデザインツールであるGUIX StudioでGUI画面を設計し、GUIX Studioの使用方法を体験しながら学びます。また、このGUIX Studioで作成したプロジェクトを、FSPのGUIXアプリケーションとしてスクラッチから作成する手順を学びます。

カリキュラム

  1. GUX概要
  2. GUIX StudioでのGUIXプロジェクト設計
  3. GUIXプロジェクトの作成手順
  4. ディスプレイドライバの設定
  5. タッチパネルドライバの設計
  6. GUIXイベント処理
  7. GUIXカスタムイベントハンドラの設計
  8. ハンズオン(GUIXアプリケーションをスクラッチから作成)

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • 会場に準備いたします。
    (演習環境は弊社にて準備させていただきますので、受講者様でご準備いただくものはありません。)

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • ボード:EK-RA6M3G
  • 統合開発環境:e² studio 2022-04
  • コンパイラ:GNU ARM Embedded 10.3.1.20210824

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 12月07日(水)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。