Boost converters, also known as a step-up converters, are DC/DC power converters with an output voltage greater than its input voltage. The driver boosts the voltage of the power source that is less than the Vin.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
How to Efficiently Boost Power in High Voltage Automotive Applications ホワイトペーパー PDF 434 KB
Example of Driving an MCU from a Low-Voltage Power Supply by Using a Step-Up DC/DC Converter and Start-Up IC アプリケーションノート PDF 91 KB
AN1256: Boost Converter Generates 5V at 375mA from Wide Range Negative Input Supply アプリケーションノート PDF 59 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
How to Charge Supercapacitor Banks 基本ページ 2020年4月10日
Pulse Width Modulation 基本ページ 2020年4月9日
Linear vs. Switching Regulators 基本ページ 2020年3月30日