2022年10月27日

ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下、 ルネサス)は、独自性のある優れた戦略を実践している日本の企業を称える、2022年度「ポーター賞」(主催:一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻)を受賞したことをお知らせします。

今回の受賞は、ルネサスが半導体のソリューション提供により、顧客に届けられる付加価値を高めたこと、また、事業ポートフォリオを多角化し、強みを構築できるセグメントで自社のポジションを確立したことによって、収益性を大幅に改善したことなどが評価されたものです。
 (詳細な受賞理由に関しては、ポーター賞ウェブサイトをご覧ください。)

ルネサスは今後も、パーパスである「To Make Our Lives Easier」の実現を目指し、戦略的に企業価値向上を図ってまいります。

ポーター賞について

「ポーター賞」は、独自性ある優れた戦略を実践し、その結果として業界において高い収益性を達成・維持している企業を表彰するため、2001年に創設されました。名称は、同賞のアドバイザーを務める、競争戦略論と国際競争力研究の第一人者、米国ハーバード大学のマイケル・E・ポーター教授の名前を冠しています。

以上

この記事をシェアする