Renesas + Dialog: Driving Tomorrow’s Technology Today

ルネサスによるDialog Semiconductor社の買収により、お客様は,既存のルネサス製品ポートフォリオを新たに補完する多くのデバイスにアクセスすることができます。 Dialog社がもたらす多数の卓越した製品により、超低消費電力のコネクティビティソリューションが新たに加わります。 Dialog社のBluetooth Low Energy(LE)、Wi-Fi およびBluetooth LE/Wi-Fi コンボデバイスにより、IoTシステムをスマートフォン、既存のWi-Fi インフラストラクチャなど多くのものに容易に接続できます。 また、ルネサスのクイックコネクト プラットフォームは、ルネサス社 + Dialog社の技術の統合をより容易にし、Dialog社のハードウェアやソフトウェアソリューションを既存のルネサス製品で実現するのがより簡単になります。

ニュース&ブログ

ブログ 2023年5月9日
ブログ 2023年4月27日
ブログ 2023年4月4日
ブログ 2023年3月17日
ブログ 2023年3月2日
ブログ 2022年11月29日
ブログ 2022年8月1日
ブログ 2022年7月11日
ブログ 2022年7月4日
ブログ 2022年5月21日
ブログ 2022年4月23日
ニュース 2022年4月6日
ブログ 2022年3月28日
ブログ 2022年2月19日
ブログ 2022年1月20日
ブログ 2021年11月19日
ブログ 2021年11月18日
ブログ 2021年10月26日
ブログ 2021年9月14日
ブログ 2021年8月24日
ブログ 2021年8月24日
ブログ 2021年8月17日
ブログ 2021年8月14日
ブログ 2021年8月14日
ブログ 2021年7月24日
ブログ 2021年6月22日
ブログ 2021年5月26日
ブログ 2021年4月21日
ブログ 2021年3月19日
ブログ 2021年2月12日
ブログ 2020年12月11日
ブログ 2020年11月10日
ブログ 2020年10月24日
ブログ 2020年7月24日
ブログ 2020年6月23日

当社は、お客様のアプリケーションへのニーズを満たすために、組み込みプロセッサ、電源IC、アナログIC、およびコネクティビティデバイスからなる豊富なデバイスポートフォリオで構成されるトータルソリューションをウィニングコンビネーションとして提供します。 これらのエンジニアにより検証された高度なソリューションを活用することで、製品開発サイクルを加速し、また全体的なリスクを低減して製品を市場に投入できます。

ウィニング・コンビネーション特集

ウィニング・コンビネーション

Results: 443 winning combinations

キーテクノロジー

民生機器全般

産業用機器

自動車アプリケーション